This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:并行运行

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54020, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945329/tps54020-parallel-operation

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、我们想确认 TPS54020是否适合于与此应用支持相同的并行操作。

https://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、这可以通过 TPS54020实现。 有关此特定器件的更多详细信息、您还可以参阅 TPS54020的以下链接应用手册。 LMZ31710内部使用 TPS54020 IC。

    您能否详细介绍一下该应用以及您希望使用 TPS54020并联的原因? 通常、使用单个电流更高的器件比尝试并联电流更低的器件更简单。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva695

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的帮助!  

    我问的是如何并行运行这些器件、因为我正在设计一个2+1 (甚至3+1)冗余降压转换器系统、为系统的安全关键型子部件提供5V 电压。 电源是两节6S 锂聚合物电池、这意味着输入电压可以在18V 至25.2V 之间变化。因此、TPS54020实际上不能在我们的应用中工作(最大输入电压=17V)。  

    我的意思是、对于2+1冗余系统:在正常模式下、所有3个降压转换器将共享负载并提供大约3.3A 的电流。 如果其中一个降压转换器发生故障、我们需要剩余的2个降压转换器能够继续工作、因此每个转换器的电流大约为5A。 它们应桥接时间以保持系统运行、直到可以安全地进行维护。 我认为使用2+1解决方案更有意义、因为正常模式和故障模式之间的差异很小。 在1+1冗余系统中、正常负载为5A、而在故障模式下、降压转换器需要提供10A 电流。

    为供您参考、我将原始问题发布在下面:

    我正在寻找一种在我们的产品中创建并行和冗余电力输送的解决方案。 它由一个6S 锂聚合物电池供电、这意味着输入电压可在18V 至25V 之间变化。 我们的最大电流消耗约为10A。

    在这里(www.ti.com/.../slva389.pdf) 我找到了一个降压转换器、它可以并联连接以与同类产品中的第二个负载共享负载、这意味着您可以获得12A (=2*6A)的最大电流。 遗憾的是、最大输入电压为17V、这与我们的系统不兼容。 我正在寻找类似的器件、但其中3个降压转换器在2+1冗余系统中并行工作。 这意味着在正常运行期间、所有3个转换器平均共享负载(每个转换器~3.3A)、但如果其中一个转换器发生故障、剩余的2个转换器仍然能够通过每个转换器提供5A 来提供整个10A 电流。

     

    我期待收到你的回复。

     

    此致、

    Claudio Fritsche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我正在为我们的移动应用的处理板开发电源(5V)。 该电源对安全至关重要、因此需要冗余。 该产品由6S-LiPo 电池供电、这意味着输入电压在18V 至25.2V 之间变化。 因此、TPS54020不适合我们、因为它的最大输入电压为17V。

    关于冗余、我们正在考虑实施一个2+1冗余系统。 这意味着在正常运行期间、所有3个降压转换器通过提供大约3.3A 的电流来共享负载(大约10A)。 如果其中一个降压转换器发生故障、则不应保护其他器件免受这种故障的影响、并能够接管整个运行。 这将导致"故障模式"、其中只有2个转换器提供整个10A 电流(每个转换器大约5A)。 TI 是否有此类 IC?  

    2+1冗余系统背后的思路是正常模式和故障模式之间的负载差异变得更小(3.3A 至5A、而1+1系统为5A 至10A)。  

    作为参考、我将原始问题发布在下面:

    我正在寻找一种在我们的产品中创建并行和冗余电力输送的解决方案。 它由一个6S 锂聚合物电池供电、这意味着输入电压可在18V 至25V 之间变化。 我们的最大电流消耗约为10A。

    在这里(www.ti.com/.../slva389.pdf) 我找到了一个降压转换器、它可以并联连接以与同类产品中的第二个负载共享负载、这意味着您可以获得12A (=2*6A)的最大电流。 遗憾的是、最大输入电压为17V、这与我们的系统不兼容。 我正在寻找类似的器件、但其中3个降压转换器在2+1冗余系统中并行工作。 这意味着在正常运行期间、所有3个转换器平均共享负载(每个转换器~3.3A)、但如果其中一个转换器发生故障、剩余的2个转换器仍然能够通过每个转换器提供5A 来提供整个10A 电流。

     

    谢谢、此致、

    Claudio Fritsche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    需要注意的是、降压转换器的故障模式可能会导致输入轨和输出轨上的接地短路。 如果出现此故障模式、您需要添加一些可以断开与输入电源轨和输出连接的内容。 您可能能够通过将电子保险丝器件与输入保持一致、并将负载开关与每个稳压器的输出保持一致来保护这种情况。

    我不确定我们是否有20V-30V 范围内的降压稳压器、因为我当前支持的所有器件都小于20V、因此允许并联。 我需要让支持更高电压器件的其他人进行评论。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    请参阅随附的使用三个稳压器进行电流共享的潜在想法。  测试报告中包含的有关如何设计的详细信息。  此处需要注意的是、它需要电流模式控制稳压器。

    希望这对您有所帮助?

    e2e.ti.com/.../PMP7860-Rev-6-Schematic-Prints.pdf

    e2e.ti.com/.../PMP7860-Test-Report-Rev5.docx