This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:反向阻断 FET

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945405/tps24751-reverse-blocking-fet

器件型号:TPS24751

大家好、电子保险丝团队、

我将与客户讨论如何将 TPS24751与反向阻断 FET 搭配使用、如 EVM 和数据表图46中所示。  他们构建了一个电路板、并出现了一些意外行为、我们正努力找出根本原因。  

在 EVM 上、所选 FET 的 VGS-THRESH 为1.0至1.8V。  除了复制 EVM 外、我们是否有 VGS-THRESH 和任何其他要求方面的 FET 选择规格?

例如、我预计外部 FET 的 VGS-THRESH 必须低于内部 FET 的 VGS-THRESH、因此内部 FET 在软启动期间导通、负载"可见"。   

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我希望您已经了解以下要点、

    • 电路中添加的阻断 FET 仅在器件处于关断状态时阻止反向电流。 这是因为 TPS24751不具备检测反向电流并通过关闭 FET 来阻止反向电流的智能。   

    希望您不希望阻断 FET 在器件导通时阻断反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我理解这一点、谢谢。

    我询问的是有关外部 FET 上栅极电压与 VDS 的更多信息。  

    在详细查看此数据表后、我可能会误解其他内容。  TPS24751是通过感应电流来限制斜坡上的电流、还是仅在您在栅极引脚上施加电容器/电阻器时限制浪涌电流(例如、减缓栅极上升速度而不提供反馈)?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    通常情况下、数据表第9.4.2节介绍了栅极的启动行为、如下所示。

    如果在栅极引脚处添加 RC、器件将根据数据表中的第10.2.2.2节启动、如下所示: