This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池管理解决方案建议

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, BQ25611D, BQ27Z561, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945719/battery-management-solution-advice

主题中讨论的其他器件:TPS61291BQ25611DBQ27Z561BQ25618

你好

目前、我们的器件由一个非可充电 LiMnO2 3V 电池供电、该电池连接到 TPS61291以提供3.3V 系统电源。 在睡眠模式下、TPS61291处于关断状态、因为休眠 MCU 可在低至1.65V 的电压下运行

作为器件的附加功能、它可以安装一个额外的电池组、其中包括用于传输数据的射频模块。 可充电电池将为器件和射频模块供电。

由于必须对电池充电、我正在寻找以下器件:

-电池充电器,必须适合锂离子/锂聚合物和寿命电池
-用于电池充电器的降压转换器(如果不能接受5-12V 输入)
-用于监控电池电量的电量监测计
-降压转换器、用于将电池电压降至<= 3.3V

由于空间受限、IC 更少、设计尺寸更小、这是一个加分项。 此外、由于主板上只剩下两个引脚、控制接口必须是 I2C。
3.6V 时的预期电池电流为2000-3000mAh (通常为18650电池类型)。
此外、该器件只需在短时间内提供大量电流。 例如、主电流800mA@3.3V 将持续几毫秒、然后大约50mA 持续大约2分钟、之后器 件将保持睡眠数小时(1.5 - 4HS)、因此充电电流可能非常低。 当通过 I2C 进行控制时、想法是仅在电池电量降至50%以下时为其充电。

我已经做了一些研究:

充电器选项:BQ25611D、可接受高达14V 的电压、但需要额外的开关稳压器/LDO 用于系统电源
测量仪表:BQ27Z561

是否有更好的器件或想法? 对解决方案的方法是否有任何建议?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    BQ25611d 可支持高达3A 的电流。 您还可以考虑最大电流为1.5A 的 BQ25618 这些器件的升压模式可用于调节 PMID、从而为 LDO 提供足够的余量、当连接适配器时、升压将关闭。 此应用手册中显示的示例: www.ti.com/.../sluaa04.pdf

    bq27z561是一个很好的起点。 另一个高性能监测计是具有集成保护器的 bq27750  

    最棒的