This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:关于用于负输出

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945715/lmzm33604-about-using-for-negative-output

器件型号:LMZM33604

您好、E2E、

我知道、当使用降压直流/直流进行负电压输出时、输出电压在启动时上升到正侧约0.6V。
专用于负电压输出的直流/直流不会出现电压上升。
当用于负电压输出时、LMZM33604是否在启动时电压上升到正侧?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    用作 IBB 时、任何正降压稳压器都可能会在 Vout 中出现小幅跳跃。

    检查这一点的最佳方法是在实际应用环境中使用特定 EVM 进行测试

    器件。   

    此外、放置在输出端的小型肖特基二极管有助于将电压钳制在大约0.4V 的正电压。

    谢谢