This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:可以将 BLDC 电机连接到负载吗?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945806/tps55340-is-it-okay-to-connect-a-bldc-motor-to-the-load

器件型号:TPS55340

您好!  

当由 TPS55340为 BLDC 电机供电时、应该注意什么? (速度由 MCU 的 PWM 控制)

下面的电路是 TI WEBENCH 电源设计器提供的基本电路。

连接电机时是否需要添加任何器件?

还是应该提高部件的规格?

谢谢、

Jaeseung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaeseung、

    当12V 从0V 斜升时、电机消耗的电流是多少? 由于电机是电感负载、我想知道在启动期间电流是否会持续增加、这可能会导致器件启动问题、但这需要进行测试。