This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:.

Guru**** 2549390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945295/bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我正在学习 BQ34110电量监测计、在 BQSTUDIO: 化学成分根本不存在(bq34110)的主题中、 可以清楚地了解所涉及的步骤和要遵循的程序。 但我对最后一步有疑问  

通常、使用 bq34110等 CEDV 监测计的流程 是:

1) 1)校准电路板
2) 2)使用 GPCCEDV 工具来确定电池参数、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpccedv
a)这将需要获取6个日志、如 gpccedv 工具文档中所述
b)日志记录可通过 bqStudio + EV2400 + EVM 或 Arbin 或 Maccor 等工具来完成
c)在  监测计中对 GPCCEDV 工具返回的参数进行编程
3) 3)根据单节电池值设置监测计中的参数。 TRM 中详细讨论了这些参数。
4) 4)对电池进行完全充电和放电
5) 5) SOC 精度测试
这是第4步和第5步,我感到困惑。 我们是否必须为 BQ34110执行学习周期、如果需要、请提及所遵循的流程或程序。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    BQ34110不使用 Impedance Track 算法、因此无需学习周期。 然而、CEDV 算法确实需要完全放电(低至~7% SOC)来测量所学的完整充电容量。 该值应非常接近设计容量、但每个电池的值可能略有不同。 了解完整的充电容量将提高 SOC 精度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的澄清。

    在 SLUUB45B 中、已提到 六个不同的放电日志:hightemp_highrate。csv、hightemp_lowrate。csv、roomtemp_highrate。csv、roomtemp_lowrate。csv、lowtemp_highrate.csv 和 temp_lowrate。csv。

    是否有任何设置来维持不同的温度以创建日志。 如何获得不同的温度水平>                                                                              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    您需要使用温度室或其他一些工具来控制温度。  

    此致、

    Matt