This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:Vadj VS Vadj-oc

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945814/lm3409-vadj-vs-vadj-oc

器件型号:LM3409

你(们)好

当我查看 LM3409的数据表时、Vcst 的典型值为198mV (Vadj=1)或246mV (Vadj=Vadj-oc)。

何时使用什么? 我将 Iadj 引脚悬空(未使用)。 2行之后、数据表中的 Vadj-oc (Iadj 引脚开路电压)典型值为1.243V。

当我在我的电路上测量时、似乎要使用的值是 Vadj=1V。

非常感谢您的解释  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开路比设置为1V 基准的精度低。   +/- 6%与+/- 5%使用任一种方法都可以。  当没有基准可用时、使用开路(更少的组件)。

    此致、