This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18509Q5B

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B, CSD18509Q5B, CSD19536KCS, CSD18510Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945642/csd18509q5b

主题中讨论的其他器件:CSD18540Q5BCSD18509Q5BCSD19536KCSCSD18510Q5B

尊敬的先生:

请考虑以下限制、请求您为基于 InstaSPIN-FOC 的驱动器推荐 N 通道功率 MOSFET
工作电压:16V DC 至27V DC (标称值:24V)
直流总线电流:60A  
功率损耗应小于1瓦
4.与手工焊接兼容的封装
5.减少对外部散热器的依赖(具有散热过孔的 PCB 接地层应满足要求)。

CSD18540Q5B
CSD18509Q5B
CSD19536KCS

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murthy、

    感谢您关注我们的 MOSFET。

    我推荐的器件是 CSD18510Q5B、这是我们的最低电阻40V MOSFET。

    它的典型电阻为~0.8m Ω、采用 SON5x6封装、可在实验室环境中手工焊接到 PCB 上。

    由于您的电流需求非常高、电流为60A、功率损耗要求较低、因此您需要将其中的多个器件(3-4)并联、以使每个器件的功率耗散保持在较低水平。