请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3895 尊敬的 TI 团队:
我有一个好奇心问题。
我能否在 PSFB 转换器中使用 UCC3895通过 IC 的输出 outc 和 outd 驱动无源到有源(P->A)桥臂?
根据 数据表、(P->A)桥臂应由 OUTA 和 OUTB 驱动。 时钟上升沿直接与 OUTA 和 OUTB 状态同步、这可能表明了这一点
这些输出有些独特、不可互换。
如果 使用 OUTR 和 OUTD 来驱动 P->A 桥臂、则全桥开关中的低负载和高负载损耗有何影响?
提前感谢您!
此致、
RW