This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:将引脚 OUTA + OUTB 与 OUTc + OUTD 交换

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945774/ucc3895-swapping-leg-outa-outb-with-outc-outd

器件型号:UCC3895

尊敬的 TI 团队:

我有一个好奇心问题。

我能否在 PSFB 转换器中使用 UCC3895通过 IC 的输出 outc 和 outd 驱动无源到有源(P->A)桥臂?

 根据 数据表、(P->A)桥臂应由 OUTA 和 OUTB 驱动。 时钟上升沿直接与 OUTA 和 OUTB 状态同步、这可能表明了这一点  

这些输出有些独特、不可互换。

如果 使用 OUTR 和 OUTD 来驱动 P->A 桥臂、则全桥开关中的低负载和高负载损耗有何影响?

提前感谢您!

此致、

RW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RW

    PSFB 是对称拓扑-如果交换 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 对、则变压器上的电压波形不变。 如果次级侧使用二极管整流、则无需对次级侧进行任何更改。 如果 SR 用于辅助设备、则必须更改其驱动器信号-在下面为 oute/OUTF。

    在任何垫片电感器及其钳位二极管的放置上都有一些二阶效应。 通常、垫片电感器放置在 PA 桥臂中。 将 OUTA/OUTB 与 OUTC/OUTD 相交换会将 PA (无源-有源)桥臂转换为 AP (有源-无源)桥臂、但也可以将匀场电感器放置在 AP 桥臂中。

    不涉及控制法律。

    希望这对您有所帮助

    Colin