大家好、我使用 TPS61175PWP 将电压从9-13V 升压到12V
输入电压来自 PV 电池板、此电池板的电压范围介于9V 至13V 之间
所需的输出电压为12V
我们使用 的是产品数据表中提供的典型应用电路。 电路已连接。
我的问题是、当输入电压大于12V (假设为13V)时、该电路作为降压电路将输入13V 调节为12输出? 或者、该电路无法提供具有可变输入电压的恒定12V 电压?
正在等待种类回复。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我使用 TPS61175PWP 将电压从9-13V 升压到12V
输入电压来自 PV 电池板、此电池板的电压范围介于9V 至13V 之间
所需的输出电压为12V
我们使用 的是产品数据表中提供的典型应用电路。 电路已连接。
我的问题是、当输入电压大于12V (假设为13V)时、该电路作为降压电路将输入13V 调节为12输出? 或者、该电路无法提供具有可变输入电压的恒定12V 电压?
正在等待种类回复。 谢谢
您好,
很抱歉、我无法理解为什么连接不起作用、即使我遵循了连接说明也是如此。 我 会再试一次。
无论如何,我的困惑还没有消除。 让我澄清我的问题。
我们设置了 R1和 R2电阻器、以便在输入电压低于12V 时获得12V 输出。这是通过电路的升压功能实现的。 现在、如果输入端的电压大于12V、它仍需要使用 升压功能并将电压增大到大于12、例如15V 或18V、我不知道。
我从您的回复中了解到,当输入电压大于12V ( R1和 R2所对应的输出电压)时,电路将不会执行升压功能,但会有从 Vin 到 Vout 的直接路径,通过电感器和二极管。 是这样吗? 为什么以及如何? 当输入高于所需输出时、内部开关(MOSFET)会停止开启和关闭? 正在等待 您的回复。 谢谢