This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Ucc28780-运行电平和 XMFR 比率

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945422/ucc28780-ucc28780--run-level-and-xmfr-ratio

器件型号:UCC28780

Ulrich:

我还研究了输入电压(此处为 DC)、AUX 输出的运行电平变化。

大约60V 左右、评估套件和我们的运行方式相同。

但是、我们必须注意、评估套件具有低匝数比 xmfr。 Np:Na 约为1:0.14 、而我们的为1:0.10

评估套件 NP=21、NA=3T、NS=3T、Vbrin 约为85V

我们的 NP=28、NA=3 T、NS=1T...Vbrin 实际应该是350VDC 左右?..尽管我发送的计算结果使用了160左右...

这意味着运行和 PWML 将在更高的输入电压下出现、您认为不是这样吗?

但运行输出没有显示为取决于任何内容...由于它位于 PWML 之前、控制器必须比较一些输入的电平、例如 RTZ、BUR 等、对吧?

我认为 xmfr 比率 与 RUM 和 PWML 有关、如果 AUX 输出不够高(即12V 或更高)、如果我将输入 VBULK 保持在与评估套件输入类似的电平、则 VDD 将不会足够高。

感谢对此作出的任何澄清。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

     

    信号运行与大容量电压上升无关。 它取决于大容量电压是否保持上升。 RUN 是一个内部信号、用于门控多个函数以准备和允许切换继续。 它是一个“超前”信号。 它会输出到引脚、因为它可用于其他用途、但现在这还可以解决问题。 如数据表第7.4.8节的启动序列步骤4所述、如果未检测到故障事件、RUN 将变为高电平(并允许切换继续)以防止这种情况。   表3 (第35页)描述了此类故障事件、这些事件是不需要切换(尚未发生)即可检测的任何故障。

     

    如果 未检测到非开关故障、则控制器允许运行变为高电平并继续执行序列的步骤5和6。  第6步 、驱动第一个 PWML 脉冲并对 Ivsl 进行采样、以确定大容量电压是否足够高、从而继续切换。 在这里、我承认序列描述缺少此信息。   第二段中的第7.4.10.1节介绍了采样。 如果输入电压低于为启动编程的电压、则 Ivsl 将不符合 Ivsl (run)阈值、开关将停止、RUN 将变为低电平、VDD 将漏极至 UVLO-OFF 并循环再次以无限期地重试、直到 Vbulk (基于交流输入) 最终足够高、以满足启动标准。

     

    请注意、除非 PWML 驱动低侧开关、并且常量可在 VS 时采样、否则控制器无法知道 Vbulk 是多少。它仅在小占空比时切换几次进行检查。 如果它超过了 Ivsl (run)阈值、则 RUN 保持高电平、并且启动序列的其余部分继续。 如果未通过、RUN 会变低、VDD 下降、整个序列再次重新开始。  此外、一旦通过了 Ivsl (run)阈值(棕色)以保持运行、运行标准就会发生变化:现在、在每个后续周期对 Ivsl 进行采样、以确保其保持> Ivsl (stop)阈值(棕色)。  如果 Ivsl < Ivsl (STOP)持续时间超过60ms、则会开始掉电关断。 在高负载条件下以低大容量电压纹波谷底运行时、Ivsl 将低于停止阈值、但每个线路峰值都将使其恢复到高于 Ivsl (STOP)的值、以复位60ms 计时器。   第7.4.10.1节的第三段和图31对此进行了说明。

    一旦您获得任何高电平运行,表2中的潜在故障就会出现,并且其中的任何故障都可以关闭运行(前提是满足“操作延迟”)。  但在极低的输入电压下,如果 RUN 变为高电平,则表3的“CS 引脚短路”是最有可能遇到的第一个故障。 您在这个上只得到一个 PWML 脉冲。 一旦输入(和 Vbulk)变得足够高(超过“CS 引脚短路”问题),下一个可能的故障将是表2的“欠压检测”。 一旦输入足够高以满足您编程的欠压阈值、您应该期望继续进行 PWML 开关(采样 VVS 大于0.28V 后加上 PWMH)、直到输出电压充电至 Vout 调节目标、或者检测到表2中的一些其他故障。 中止启动的常见“其它故障”是“输出 OVP”和“VDD UVLO”。 随着 Vout 接近或调节、OVP 可能会发生、因为 VS 分压器设置得太接近 OVP 阈值、或者环路补偿设计不良会导致高过冲或反馈环路以某种方式打开(连接不良、部件缺失等)。 如果 VDD 电容的电荷不足快于反射输出电压上升到足以维持 VDD 通过辅助绕组的速度、则可能会发生 VDD UVLO。

     

    根据您的09-2020原理图、Rvs1 = 60.4K (您的 R6)、您提到 NPA = 28/3。 Ivsl (run)= 365uA、因此为了启动并保持运行、Vbulk 必须大于365uA*60.4k*(28/3)= 205Vdc。 要保持在~100V 直流电压下运行,您必须将 Rvs1减半,但如果初级电感较高,则可能无法通过“CS 引脚短路”测试。 在这种情况下、向 CS 引脚添加失调电压可能会有所帮助(您的 CS 上拉 R?)、暂时仅用于低电压上电测试。 但偏移必须低于0.28V 才能在每个周期获得任何有用的峰值电流。 您可以监控 CS 引脚、以查看电流斜坡在允许的2us 窗口内达到0.28V 所需的偏移量、测试电压为您要启动的电压。

     

    对于首次上电、我建议将一个轻电阻负载设置为大约满功率的5~10%。

    一旦成功启动且 Vout 达到稳压值、它应该保持开关运行、以避免在空载时遇到任何意外问题。 然后、您可以提高输入电压以查看运行情况、并使其明显高于预期的编程启动阈值。 当对更高电压运行感到满意时、您可以将 R6恢复为60.4K、消除 CS 失调电压、放心地施加更高的欠压电压以启动并评估其余的运行线路/负载范围。

     

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    这 种丰富的解释需要认真的注意和暗示的行动。

    让我消化一下所有这些内容、尽管我已经在 Debug + DS 中逐一介绍了这些内容

    最好多学习一次、并在设置中获得正确的值。

    为您的时间提供一百万泰恩。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    我想我终于明白了:SWS、hvg、ref、run、Ivsl limits、 CS 限制、输出电压慢启动关系。 等等:我所说 的"禅宗"。

    因此、我将使电路安装您的详细信息中的值、我确信它将运行。

    我们已重新测试了 xmfr (28:3:1) 响应、GaN 偏置上限 和 GaN 偏置下限、负载为10%时的次级响应/直流输出...&知道如果 PWML 发生1、2、3、... 5次 等...由于设置、将会继续。

    将保持 CS 上拉(60k 至 REF) 、直到所有方面都检查完毕、我们认为可以达到380V 输入。

    将报告 Asap。

    太棒了!

    Robin