This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:升压输入电压是否可以高于 VIN?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945646/tps61042-can-boost-input-voltage-be-higher-than-vin

器件型号:TPS61042
主题中讨论的其他器件:TPS61500

升压电感器输入电压是否可以高于(并与) VIN 电源? 我希望使用6V 至8V 的电池电压来实现高功率、并使用较低的稳压电源来实现 VIN。

在 TPS61500的数据表中、明确允许这样做:"对于要求电压超出 VIN 范围的应用、引脚上的电压与升压功率级输入是可以接受的。" 我不能认为这不适用于其他类似的升压驱动器的任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Elektor 网站上的两个 TI 应用手册中找到了答案、但这些手册在 TI 网站上未列出或无法搜索。 这些注释是相同的、建议在升压转换器上使用2节电池输入。

    slva244.pdf

    slva131.pdf