This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:锁存 TPS382x 系列的看门狗计时器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945552/tps3820-latching-the-watchdog-timer-for-tps382x-family

器件型号:TPS3820
主题中讨论的其他器件:TPS3430

尊敬的 e2e 支持:

我们已发布 Nice doc SNVA837.pdf 以在锁存模式下使用 TPS3430 (在看门狗发生故障后、WDO 保持为0)。

我们是否有与 TPS382x 系列相同的简单原理图或具有看门狗功能的任何其他电压监控器? 还是应该单独添加该锁存功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS382x 没有像 TPS3430那样使用外部引脚对看门狗复位延迟进行编程。  对于 TPS382x 系列、您需要单独添加锁存功能。