This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-EP:用于在温度范围内进行调节的最小阴极电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945414/tl1431-ep-min-cathode-current-for-regulation-over-temperature

器件型号:TL1431-EP

您好!

TL1431-EP (和非 EP 版本)数据表未指定在温度范围内用于调节的最坏情况下的最大阴极电流-它仅在25 C (0.45mA 典型值、1.0mA 最大值)下指定。 为了保证温度调节、应用设计必须提供的最大阴极电流是多少? 非常感谢您提供的任何数据。  

谢谢、

-Tom Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有该数据。 对于温度变化、我始终建议使用1.5倍至2倍的最小 Ika 进行设计。

    因此、使用2mA 电流进行设计、以在整个温度范围内保持安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marcoo、我将使用2mA。

    -Tom