This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有负电压输出的降压转换器设计

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945527/buck-converter-design-with-negative-voltage-output

主题中讨论的其他器件:LM2576LMR33630

尊敬的 TI 电源管理团队:

我的目标是设计一个同时需要正负电压输出的电路板。 电压输入最大为24V 直流、我需要最大1A 的连续电流输出。 通常、我在反相模式下使用 LM2576来生成负电压、同时考虑数据表中的注释(延迟启动配置等)、并再次使用 LM2576来生成正电压。  

您是否可以为我提供任何其他 TI 产品、以便在我的设计中使用这些产品来调节电压输出? 如果您还可以提供 Tina 仿真、那将会很棒。 IC 可能不同、我的意思是生成负电压和生成正电压的组件必须相同。

以下是我的设计要求。

最大电压输入- 24V 直流

最大电流(连续)- 1A  

电压输出:介于±5V  和 ±20V 之间(如果我可以像 LM2576那样通过电阻器网络进行调节、就足够了)

使用 LM2576、我可以调节这些输出、但当我生成15V 和负15V 等输出时、在测量期间、我测量-15V 为-15.3V、而正电压符合预期。 我将这些电源用于运算放大器、开关等。因此、我不知道负电源中的这些电压偏差会如何影响性能。

非常感谢您的帮助、

最好的雷加尔

阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    几乎任何降压稳压器都可以用作反相降压/升压。

    您可以坚持使用 LM2576、但这是一款相当旧的器件。

    您需要查看我们的一些较新器件、例如 LMR33630。

    您可以寻找具有可调输出电压选项的稳压器、以便进行设置

    输出电压满足您的需求。

    此外、您可能还需要为您选择的任何器件获取 EVM 并测试您的设计。

    有关反相降压/升压的更多信息、请查看随附的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    几乎任何降压稳压器都可以用作反相降压/升压。

    您可以坚持使用 LM2576、但这是一款相当旧的器件。

    您需要查看我们的一些较新器件、例如 LMR33630。

    您可以寻找具有可调输出电压选项的稳压器、以便进行设置

    输出电压满足您的需求。

    此外、您可能还需要为您选择的任何器件获取 EVM 并测试您的设计。

    有关反相降压/升压的更多信息、请查看随附的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5822.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供信息。

    阿赫迈特