This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:是否有 PMBus 命令

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945584/ucd90160a-is-there-a-pmbus-command-that-will

器件型号:UCD90160A

在 UCD90xxx 序列发生 器的 PMBus 规范文档(SLVU352G)中、第6.2节(01h)操作指示可以发出用于软关闭(具有定序)的 PMBus 命令。 这是否会将器件保持在向下排序状态? 我很想找到一种使用 PMBus 命令启动正常的下行序列和上行序列的方法。 操作部分似乎没有包含启动加电序列的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     OPERATION 命令是 PMBus 规范的一部分、因此 SLVU352G 不包含详细信息。 有关 命令的详细信息、请参阅 pmbus.org/.../PMBus_Specification_Part_II_Rev_1-1_20070205.pdf 的第12.1节。

    操作是一个分页命令。 因此、必须首先通过 PAGE 命令分配 PAGE (RAIL)。 如果对 所有电源轨应用了下一条命令。  您可以使用有效载荷0xFF 发出 PAGE 命令以首先选择所有电源轨、然后发送 OPERATION 命令以启动或停止排序。

    此致

    Yihe