This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:从 Fusion Digital Power Designer GUI 中删除后无法执行程序代码

Guru**** 2390530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945532/ucd90160a-fail-to-execute-program-code-when-removed-from-the-fusion-digital-power-designer-gui

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

我知道这是一个老问题,在论坛上进行了很好的讨论。 但是、较新版本的 Fusion Digital GUI 似乎没有提供与过去相同的选项来恢复器件中的校验和。 您能提供一些建议吗? 我使用的是7.3.1版。

作为背景、该客户使用相同的电路和 PCB 从 UCD90160 (非 A)迁移到 UCD90160A。 旧器件正常工作、UCD90160A 显示了在没有 GUI 的情况下无法运行的问题。

任何见解都值得赞赏!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否分享问题的屏幕短信息? 从所描述的内容来看、很难理解问题是什么。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于记录:问题确实出在器件的校验和上。 UCD90160A 应具有0x0031DBA8的程序校验和。 过程是扫描器件 ROM、计算并输入正确的校验和。 如果扫描过程未显示0x0031DBA8、则停止、或者我的重建无法使用的设备。