This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:PCB 未按预期工作

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945543/bq25570-pcb-not-working-as-expected

器件型号:BQ25570

感谢您的回答。 Vout=5V 是一个错误、我将更改电阻值以确保它们设置3.3V 输出。

至于 CBYP 电容器连接、它通过绕过 LBOOST 的电感器连接到接地端。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI Nick、

    可能。  CBYP 电容器需要具有到 IC GND 引脚的极低阻抗连接、以防止噪声注入改变(通常升高) VSTOR=VBAT 调节点。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VSS 引脚与 Cbypass 和 CSTOR 电容器的接地连接之间添加了立即连接。

    这种行为似乎已经稳定了一点、但是我遇到了以下问题:我已经使芯片在没有任何负载的情况下工作、并且连接了电源。 正如预期的那样、在 VBAT_OV 附近、充电停止、并在发生24mV 迟滞时再次开始、并且按预期在 VBAT_OV 值附近摆动。 但是、VBAT_OV 值似乎逐渐增大:具体而言、第一次停止充电时大约为4.35V、现在摆动已达到4.6V。 为什么会发生这种情况?

    我目前正在监控芯片功能、并将报告任何其他问题。

    编辑:发生的另一个问题是、由于没有明显原因、VSTOR/VBAT 会急剧下降、VBAT 保持在2伏以上、VSTOR 下降到 Vin (DC)电压附近。 我注意到、如果我在该点断开电源、VSTOR 将立即降至0伏。 有什么惊喜吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    导致 VSTOR 调节漂移的唯一2个已知问题是缺少噪声注入/HIZ CBYP 电容器以及由于电路板清洁不良而导致 VBAT_OV 电阻器上的寄生电容。 如果您将 VBAT_OV 电阻器降低10倍、是否存在相同的问题?   

    对于 VSTOR 下降、VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 在 VSTV2 <VBAT_UV=2.2V. 时打开   

    此致、

    Jeff