This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电源复位可行性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945377/bq24650-power-reset-feasibility

器件型号:BQ24650

您好!

我已经使用 BQ24650芯片设计了自己的充电电路、以接受20瓦7.4 V 太阳能电池板和4.2 V Lipo 电池。 此设计在提供负载时电池电量耗尽之前一直运行良好。 芯片将终止充电、并且不会再次启动、除非我将太阳能电池板从窗口中物理移开、或者断开电池并将其重新连接至我的螺钉端子。 为什么会发生这种情况、我是否可以使用具有按钮的芯片使能引脚暂时重新调整充电周期、而不执行前面讨论的操作?

以下是供参考的原理图:  

谢谢、

Ibrahim Qasim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

      是的、将 MPPSET 切换至 GND 将复位并启动一个新的充电曲线。 您很可能会跳开内置的30分钟预充电计时器(电池放电时)、导致充电器检测到故障。 只有在复位之后、才会开始新的充电周期(通过 POR、正如您观察到的那样、POR 会起作用、或者将 MPPSET 切换为低电平)、您才能继续充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是否有办法防止电池在负载时深度放电、从而触发预充电计时器? 我想实施一个电池保护 IC、它会将电池切断至3.4V、这样 BQ 24650就不会触发预充电计时器、也会阻止电池接收太阳能充电。

    谢谢

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

      是的、您可以使用电池保护器 IC、但应确保截止电压高于 VLOWV 电压、以防止进入预充电范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    非常感谢您提供非常有用的反馈! 请注意、VLOWV 是在 VFB 引脚上测量的吗? 如果是、我的 VFB 大约为2.0V、但数据表建议其电压范围为1.54-1.56。 在2.3至2.5V 的充电保护范围内添加一个 IC、并在2.9至3.0V 的电压范围内释放电压、是否能够确保它不会进入预充电范围?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

      是的、VLOW 在 VFB 引脚上测量、因为电池电压由充电器 IC 感应、形成从电池到 GND (中点连接到 VFB)的电阻分压器的中点。 您可以通过将 VLOWV 值插入 VFB 公式来计算该电压对应的值。 截止的特定电压将与您的电池配置和系统要求相对应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢!