This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于工业应用的高侧电流源、ADJ 2Q 2019阐述

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945507/high-side-current-sources-for-industrial-applications-adj-2q-2019-clarification

主题中讨论的其他器件:CSD18541F5

您好、在表3中、使用公式 Pmax/VDS_max =0.5/23 = 21mA 计算 Iout_max 为21mA。

在图2 (CSD18541F5)中使用的 M1 MOSFET 数据表中、VDS_max 为60V、而不是表中所述的23V。

因此 Iout_max 将为0.5/60=8.3mA

是这样吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里 VDS_max 受可用电源和电流源的顺从范围的限制、而不受 MOS 晶体管的最大额定值的限制。 在给定的示例 Vcc=24V 中、作为快速评估、我使用了23V、假设 Rset 上的压降为1V (这并不精确)。 这将导致计算出的数字(21mA)

    但是、如果我们将输出短接、我们可以通过在 Imax 和 Vdsmax (提供 Rset 和 Vcc)中同时求解这两个公式来获得准确的数字:

    1) Imax*Rset+M1_VDS_max=Vcc (假设短路)

    2) 0.5/M1_Vd_SMAX = Imax

    得到的二次方程的解是 VDS_max=21V、Imax=23.8mA

    此致、

    Ahmed