This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:PH 的绝对最大额定值

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945443/tps54335a-absolute-maximum-ratings-of-ph

器件型号:TPS54335A

各位专家、您好。

数据表中绝对最大额定值项目"PH、10ns 瞬态"的瞬态是否包括开关过冲和下冲?
谢谢、致以诚挚的问候。
基斯库克岩崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    它包括过冲和下冲。  PH 节点上有一些振铃。 如果在振铃超过30V 时 PH 稳态电压为24V、则不允许这样做。

    更确切地说、这意味着如果 PH 电压达到-3.5V、允许的最大时间为10ns。 对于正常的 PH 电压、负值在-1V 以内。 希望这对您有所帮助。