This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:输入电压到感测端子的反应时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945457/tps3899-reaction-time-of-input-voltage-to-sense-terminal

器件型号:TPS3899

TPS3899的感测端子的最小电压输入周期是否有相关规格?
如果规格中有一个最小值、表示可以检测到低于阈值的电压、请进行教学。
我认为该器件具有抗噪能力、因此我假设它具有一个未检测周期的规格。

・如果脉宽小于多少 ns、是否有无法检测到的值?
・未检测到周期、如果低于一段时间、就会检测到周期。

===
例如、如果检测阈值电压为3.00V、
假设尖峰噪声在大约3.00V 时进入大约10ps、并暂时变为大约2.9V。
在本例中、它在10ps 的周期内低于阈值。
是否将其复位?
此外、它将被视为无效的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SENSE 引脚的"毛刺脉冲抗扰度"典型规格为10us。  请参阅以下内容:

      

    要回答您的问题、是的、ps 或 ns 内的任何脉冲宽度都将被忽略、并且/reset 将不会被置为有效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben、我得到了拯救。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎!