This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:TPS6215布局审查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945373/tps62150-layout-review-with-tps6215

器件型号:TPS62150

大家好、

我代表无法在 e2e 论坛中发布此帖子的客户发布此帖子。

我们的客户希望申请布局审核。

客户按照 SLVA514b 中的信息创建电路。 该应用适用于分离轨音频前端 IC 在此电源轨上的电流消耗应为19mA (典型值)和26mA (最大值)。

他想知道我的 PCB 布局对于该设计是否可以接受。 请参阅随附的.zip 文件。
e2e.ti.com/.../TPS62125-Inverting.zip

请告诉我您的意见。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我 没有看到引脚1 (GND)和-5V 电源轨之间需要电气连接。

    此外、最好 将 VOS 引脚和 R52的正极端子尽可能 靠近 C122和 C123的正极端子(即开尔文感测 )。  但是、考虑到底层使用的明显 GND 平面、该设计很可能是可以的。  尽管如此、增加 R52、C122、C123和 C124周围的 GND 过孔数量可能会有一些附加值、只是为了改善这些连接。

    此致、

    -Matt