This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:仅使用 BQ28Z610为锂聚合物电池充电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945306/bq28z610evm-532-using-just-bq28z610-to-charge-a-li-polymer-battery

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

你好!

我使用的是 BQ28Z610EVM-532、到目前为止、我使用了连接到 P+和 P-的笔记本电脑的5V USB 为1节串联电池配置充电、效果非常好。

1.我可以只使用 BQ28Z610为锂聚合物电池充电吗? 或者是否需要使用连接到 P+和 P-的专用充电 IC?  

2.没有充电 IC 有哪些危险?  

谢谢、

Florin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florin、

    在没有专用充电器的情况下充电可能很危险、 我不建议直接从笔记本电脑使用5V 电压为锂聚合物电池充电、因为电压很可能超过最大电池电压、并且您将无法在接近100% SOC 的情况下充电、因为它只会是恒定电压充电而不是 CC/CV。

    将充电器与监测计一起使用也使监测计能够更轻松地使用锥形电流检测充电终止。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    问题是、当我尝试为完全耗尽的电池充电时、USB 电压降至3.5-3.6、并在电池充电时缓慢升高、 接近满电时、P+和 P-上的电压为4.5V、1N 和1P 上的电压为4.2V、电池充满时停止、位1和3设置为监测状态。  

    在这种情况下、仍然不建议仅使用 BQ28Z610进行充电?

    谢谢、

    Florin Mazilu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florin、

    这取决于您的系统规格。 我始终建议使用带电池的充电器、尤其是锂聚合物电池、以确保它们是安全的、并且在使用电池充满 SOC 时可以持续最长的时间。

    从您的测试来看、这可能适用于您的系统、因此它仅取决于您的需求。

    此致、

    Wyatt Keller