This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:关于电感器选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945232/lmr36015-q1-about-inductor-selection

器件型号:LMR36015-Q1

您好!

我正在考虑使用 LMR36015-Q1器件。
我想问您有关电感器选择的信息。
规格如下。

(问题1)
我首先计算了该器件允许电流为1.5A 的电感器。 结果如下图所示。
此时、4.7uH 是否是最佳选择电感?
(问题2)
然后、我使用最小值0.5A 计算电感、这是规格。
结果如下图所示。
此时、最大电感为13.88uH。
如上述计算结果所示、电感值有多种选择。
我的规格中的最佳电感值是多少?

(规格)
输入电压:9V-29.5V
输出电压:8V
输出电流:0.5Amin、1.5Amath

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是补充信息。
    目前、我的规格假设输出电流为0.5A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、您会将 K 系数应用于器件的额定电流;在本例中为1.5A。

    并使用标称或最大输入电压进行选择。

    因此、根据您的计算、4.7uH 的值是合适的。

    此外、请确保电感器的额定电流符合稳压器的电流限制。

    谢谢