This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:有关 Vboost 公式中的"K"值的确认

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945215/tps61193-q1-confirmation-regarding-k-value-in-vboost-formula

器件型号:TPS61193-Q1

大家好、

我们的客户希望通过 TPS61193-Q1确认以下内容:

对于"K"值、当客户希望获得最大 Vout 或42V 时、计算中何时使用0.88或1。
此外、如果 K 值发生变化、会对原理图产生什么影响?

为什么在 R2的 Vboost 计算中建议使用130k Ω?

客户还想计算器件的最大功耗、并且需要内部开关 FET AC 特性。
还需要计算 FET 的交流损耗。

您能回答上述问题吗?

谢谢、

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johabthan、

    我认为你的问题与战争一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的观看。 我看到客户也发布了。

    谢谢、我现在将解决这个问题。

    此致、

    Jonathan