This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:Ren1和 Ren2计算详细信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945328/tps54531-ren1-and-ren2-calculation-details

器件型号:TPS54531

各位专家、您好!

在此主题中、描述了 V1+V2=Ven 和 V3+V4=Ven。
我不清楚这一点。
请告诉我更多详细信息吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    有关(1)和(2)背后的详细信息、需要与前作者 Andy 进行核实。

    这里的关键点是器件使能之前、上拉电流为1uA;器件使能之后、上拉电流为4uA。 因此、我们可以使用以下公式:

    (Vstart - Ven)/Ren1 + 1uA = Ven/Ren2 --- (a)

    (Vstop-Ven)/Ren1 + 4uA=Ven/Ren2 --- (b)

    我们可以通过求解上述两个方程式来获得 Ren1和 Ren2。