This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:使用两个 TPS22953提供组合电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945247/tps22953-supply-of-combined-power-using-two-tps22953

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS22990

大家好、团队、

我的客户对 TPS22953有疑问。 您能回答以下问题吗?

在图63中、电源1的电压用于关闭电源2侧 TPS22953的 EN 端子。

两个 TPS22953能否为系统负载而不是此类 多路复用器系统提供组合电源? 这意味着是否可以同时打开 TPS22953?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    可在并联配置中使用两个 TPS22953器件、但这并不理想、因为很难通过每个器件对电流进行平均分频、从而导致一个器件承受的应力大于另一个器件。

    如果5A 电流不足以满足应用需求、我建议查看 TPS22990、它是一款类似但额定电流高达10A 的器件。 它具有类似的 CT 和 PG 功能。