This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:FET 栅极引脚上的噪声

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945221/ucc28019a-noise-at-fet-gate-pin

器件型号:UCC28019A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC28019A 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们正在评估 UCC28019ADG4。

MOSFET 导通时、在 Q1和 Q2的 VDS 和 VGS 中观察到噪声。

您是否可以附加 Excel 文件。

e2e.ti.com/.../UCC28019ADG4_5F00_FET-VDS_5F00_VG-noise_5F00_20200930.xlsx

波形如图所示。 1 (负载开启时)和图 2 (负载开启时)。

我们确认栅极信号在栅极引脚输出(8引脚)处已经有噪声(在电路图中通过 TP20进行了检查)

您能告诉我们这种噪声的原因和对策吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    感谢您关注 UCC28019A PFC 控制器。

    UCC28019A 栅极引脚不是振铃源。
    我建议图1中 MOSFET 栅极的高频噪声产生 的原因是输出二极管 D6反向恢复。
    图1中的情况是通过 D6的高电流情况、当 Q1和 Q2导通时、VDS 高 dv/dt 对应于 D6停止反向恢复电流并闭合的情况。 这会导致寄生漏极电容和升压电感之间出现振铃。

    在图2的情况下、二极管电流非常低、因此反向恢复更柔和、不会发生振铃。  VDS 的高 dv/dt 确实会通过 MOSFET 的 CRSS (与 CGD 相同)拉栅极电流、从而导致 Vgs 的米勒平坦区出现小阶跃。   

    对于高电流时的振铃、与 D6串联的铁氧体磁珠可以抑制高频率、但这种磁珠需要维持峰值电流而不会饱和。  这将是一个昂贵的大熔珠。 将较小的磁珠与每个 MOSFET 栅极串联可减少 Vgs 振铃、但不会停止 Vds 振铃。  相反、D6上的 R-C 缓冲器有助于抑制振铃、但也会增加开关损耗。 原理图显示了 Q1和 Q2上的两个缓冲器、但它们无效。  

    我建议将 C101和 C102的电容各减小到470pF、并在 D6两端对缓冲电容施加差异。  必须重新调整三个缓冲电阻器、以实现最佳阻尼。  但不会增加总开关节点电容、因此开关损耗将保持不变。

    此致、
    Ulrich