This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:将不会进入充电序列

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160605/bq24600-will-not-enter-charge-sequence

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件:BQ24610

我似乎无法让此芯片开始为我的3S 电池充电。 我已附加原理图并已写出关键引脚值。

VOUTBoost (我们对 BQ24600RVAR 的输入)- 14.7V、提供3A 电流(台式电源)

VBATT (耗尽的3S 锂聚合物电池)-当前电压为10.8V  

VFB - 2.1V

ISET - 1.4V

TS - 2.2V

CE、VREF - 3.3V

其他信息:当电源和电池的输入同时连接时、STAT 和 PG LED 均亮起、指示正在充电。 然而、从电源上拉取的电流为60mA、从电池上拉入 PCB 的电流为50mA。 我已经尝试过半个小时来查看它是否进入了快速充电、但也没有发生这种情况。 我们非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    当您提到 ISET = 1.4V 时、您是否意味着在引脚7 (ISET)上测量的电压为1.4V? 根据原理图、引脚7 (ISET)上的电压应为3.3*(22.1k/(100k+22.1k))~=0.6V。

    您能否提供 PH 引脚的示波器捕获以查看 转换器是否正常工作?

    我在原理图中看到的另一件事是、您对电源接地和模拟接地使用相同的 GND、我们建议将其分开。 有关原理图、请参阅数据表第21页;有关布局指南、请参阅第27页。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的帮助、很抱歉、我花了这么长的时间来回复、这是我之前的另一位工程师项目、所以有点困惑。 对于我最初提供的信息、大部分都是正确的、但我仔细检查了值并进行了几次更新:

    ISET = 0.25V (R25实际上是一个270k 电阻以降低充电电流)

    VFB = 1.9V

    TS = 2.2V

    VREF = 3.3V

    我很快将连接 PH 的示波器捕获、但它似乎处于充电禁用模式、即使 STAT 和 PG LED 都已激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是 PH 引脚的示波器截图、它似乎与数据表中的图3:充电禁用相匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您提供捕获。

    根据数据表、从捕获结果来看、芯片可能会损坏、因为 PH 的绝对最大额定值(电压范围)为-2至36V。

    您能否更换芯片并重试?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我再次检查并意识到我的偏移不好、我再次获取了示波器捕获、结果显示了它、它看起来非常接近电荷禁用输出

    再次感谢、

    格兰特·布拉赫特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您能用 PH、LODRV、CE 和充电电流获得捕获吗? 我想再次检查器 件是否处于充电禁用状态、因为如果器件已禁用充电、PH 输出应降至特定电压(在本例中应达到11V 左右)、而不是每2us 进行一次击打。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、  

    在未连接电池的情况下、这些是我的读数(所有 VoutBoost 为14.7V 时):

    CE 3.3V

    LODRV:0V

    PH:0.8V

    连接电池后:

    CE:3.3V (保持恒定、因此我没有发送范围捕获)

    电池电流:-0.05A (通过 VSYS 为 MCU 和几个 LED 供电)

    第一个捕获:1us 时的 pH

    200ms 时的第二个捕获 PH

    1us 下的第三个捕捉 LODRV

    第4个捕捉 LODRV、时间为200ms

    谢谢! 希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还取下了之前的芯片并安装了一个新芯片、我得到了相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    由于 CE 处于高电平且 LODRV 工作、我认为充电器不处于充电禁用状态。 不过、PH 的波形对 我来说确实是很好的。

    您能否提供电路板的布局文件? 我将再次检查布局/原理图、以查看可能导致这种情况的原因。

    明天我将不上班、因此请期待回复延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    非常感谢您的帮助、我在下面附上了与充电器相关的器件的屏幕截图。

    1.与充电器相关的所有内容(顶部)

    2.底层布局

    3.芯片放大(顶部)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您提供布局。

    当我返回时、我将查看它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    很抱歉耽误你的回答。

    您能否尝试用2欧姆电阻器替代 R22? R22和 C23是缓冲电路、但数据表中的原理图中存在错误。

    VSYS 是否连接到任何负载?

    您能否在 SRP 和 SRN 处收集电压测量值?

    在 REGN 引脚上(布局中)、由于 C28是去耦电容、因此不应在 C28之前拉电流。

    对于多边形连接样式、我们建议使用直接连接而不是释放槽连接、因为释放槽连接可能会在当前路径中产生电流瓶颈。

    您可以发送布局文件吗? 很难找到仅包含屏幕截图的组件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的反馈、我用2 Ω 电阻器替代了 R22、结果不变。 VSYS 连接到5V 和3.3V 开关稳压器以及三相电机驱动器。 目前未连接电机、但稳压器正在为 MCU 和一些传感器供电。

    拔下电池后、SRP 和 SRN 均为0.821V

    在电池处于输入状态时、二者均为10.76V (电池电压为10.8)

    很抱歉给您带来不便、但我无法将布局文件放在论坛上、我可以将其私下提供给您。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    我发送了一个朋友请求、以便您可以脱机向我发送文件。

    您能否断开连接到 VSYS 的所有负载并检查电池是否充电?

    假设您需要同时为电池充电并为系统供电、我认为 BQ24610可能更适合此设计。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们脱机时关闭该线程。

    如果将来对 BQ24610有疑问、请打开新主题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我已切换到 BQ24610、感谢您的所有帮助