This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:客户设计问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164416/tps65988-questions-for-a-customer-design

器件型号:TPS65988

您好!

我的客户对 TPS65988感兴趣、他们对产品的型号有疑问。

  在 TPS65988的三个版本中:
- DH -> USB3
- DJ -> PC 和 Thunderbolt
- DK -> USB4

这些模块之间有何差异?
此处的协议之间是否有不同的通信/PD 控制程序?
它们是否也可以采用例如用于普通 USB3通信合作伙伴的 DK/USB4类型?

提前感谢!

此致、

ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erk、

    感谢您的支持!

    [引用 userid="531135" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164416/tps65988-questions-for-a-customer-design "]这些模块之间有何不同?

    正如您所指出的、主要区别在于 TBT 和 USB 功能。 此外、DK 器件支持 TBT3、而 DK 器件支持 TBT4。

    [引用 userid="531135" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164416/tps65988-questions-for-a-customer-design "]此处的协议之间是否存在不同的通信/ PD 控制过程?

    器件之间的基本 PD 控制过程相同、处理交替模式的方式可能有所不同(例如 TBT3与 TBT4)。

    [引用 userid="531135" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164416/tps65988-questions-for-a-customer-design "]他们是否还可以为正常的 USB3通信合作伙伴采用 DK/USB4类型?

    是的、USB 4器件与 USB3合作伙伴兼容。

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答。 您说:

    [引用 userid="416726" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164416/tps65988-questions-for-a-customer-design/4379899 #4379899"]此外、DK 部件支持 TBT3、DK 部件支持 TBT4。

    我认为这里可能有一个拼写错误。 哪个部件支持哪一个?

    再次感谢。

    最棒的

    ERK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erk、

    是的、 这是一个拼写错误。

    DJ 部件支持 TBT3、DK 部件支持 TBT4。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Erk、现在关闭此主题。