This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:将数据写入 RAM 的寿命有多长?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163928/bq28z610-r1-how-long-lifetime-data-is-written-to-ram

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

 将生命周期数据持续时间写入 RAM 的时间有多长?  例如、 最大电池电压的延迟时间= 4779mV、持续时间≥ 1秒或 250ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件将数据保存在 RAM 中、并且在某些情况下数据仅写入 DF。 请参阅下面的内容。



    此致、

    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这没有解决我的问题。 我是说在 LF_EN=1 且无 PF 的情况下、 电压的持续时间是多长、那么电压数据将 在 RAM 中前导入?  而不是 RAM 数据更新到 DF 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    请您详细说明您的问题吗?

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解您的问题、监测计将每隔1秒更新一次电池电压、如果在250ms 内电池电压发生变化、监测计很可能会错过该值。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    谢谢、如果电池电压变化超过250ms、 电量监测计可以测量该值吗?  

    如果有 AOLD (31ms)或 ASCC (427us)或 ASCD (427us)、监测计 将会错过该电流值、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    由于测量仪表每秒采样/存储一次、因此它仍不会被记录。 监测计将存储在250ms * 4 = 1000ms 时测量的电池电压

    [引用 userid="509857" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163928/bq28z610-r1-how-long-lifetime-data-is-written-to-ram/4380264 #4380264]\n 如果有 AOLD (31ms)或 ASCC (427us)或 ASCD (427us)、监测计 将会错过该当前值、对吗?  [/报价]

    该监测计经过验证和测试、可响应 保护并采取相应措施。 监测计将检测电流并提供触发保护。 这里的区别在于、监测计将每1秒记录一次数据、但监测计仍将响应。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489742" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163928/bq28z610-r1-how-long-lifetime-data-is-written-to-ram/4380981 #4380981"]由于监测计每秒进行一次采样/存储、因此仍不会记录该数据。 监测计将存储在250ms * 4 = 1000ms 处测得的电池电压[/报价]

    您好 Jose、

    假设在第一个250ms 电池电压为4500mV、第二个 250ms 电池电压为4550mV、第三个 250ms 电池电压为4600mV、第四个  250ms 电池电压为4570mV、然后在监测计中记录4600mV、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    没错。 尽管如此、我不希望电池电压快速变化。 该监测计的精度足以记录流畅的电池电压序列。  

    此致、
    何塞