This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710输出电容

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165144/lmz31710-lmz31710-output-capacitor

器件型号:LMZ31710

你(们)好,先生

由于系统要求、我将在 Cout 中放置一个电容器0.2F (KR-5R5C224)、

对于 LMZ31710、这种情况是否正常?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如上表所示、LMZ31710的最大总输出电容为5000uF  

    5000 μ F 的 μF 输出电容包括陶瓷电容器和非陶瓷电容器的组合。 可能是这样
    在导通至最大电容时增加慢启动时间所需的时间。 请参阅的慢启动(SS/TR)部分
    有关调整慢启动时间的信息。

    0.2F 电容(= 200,000uF)比最大值5000uF 大40秒、不推荐使用。
    LMZ31710的典型输出电容仅在150uF 至200uF 之间。

    此致、

    Yitzhak Bolurian