This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:PACK 配置 B 寄存器参数 LFPRelax

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165136/bq34z100-g1-pack-configuration-b-register-parmeter-lfprelax

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ76942

尊敬的 TI 专家:

 我们在 7S12P 应用中将 bq34z100-G1与 AFE bq76942和 μ µController 一起用作主机和第二保护 IC BQ7721603。

我们使用 的电池是 LG Chem 的 INR18650MH1。

此时、我正在进行 Z100的配置。

Pack 配置 B 中的 LFPrRelax 位是什么意思?

谢谢

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 LFPRelax 位后、算法强制在 FC 获取 OCV。 (磷酸铁锂电池)化学成分的电压可以放松回平坦的区域电压、因此如果电池是 LFP、则启用该位。