This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050将充电电流限制在特定电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164112/bq4050-bq4050-limiting-the-charging-current-upto-certain-voltage

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ25720EVM

大家好、我已经根据 bq4050 CEDV 电量监测计制作了一个3S LiFePO4 600mH 定制电池组。 目前、我每节电池的放电电高达2.5V、每节电池的充电电压高达3.6V。

当我  开始 充电时、BMS 将其电流限制在400mA 左右、而实际充电电流设置为4000mA。 它发生在电压为3-3.1V (根据我在4-5放电和充电周期后的观察结果)之后、它根据充电算法开始充电。 这种模式可以修复每次发生的问题、而不是随机的。 我不能找出这背后的原因,可能是寄存器值中的某些设置我丢失了。 请帮助我找到问题的根本原因。

我已附上日志文件、其中我已完全放电电池、然后再次开始充电。 只需观察 RSOC、电流、充电电流和电池电压、您就能了解我的说法。

此处使用的充电器是 bq25720EVM 电路板、就充电器而言、它提供主机发出的任何请求所需的电流。 我是说充电器中的充电电流值与 BMS 的充电算法相同。

e2e.ti.com/.../dsg1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    电池制造商建议在电池电压低于特定电压时以低电流充电。 这称为预充电。 "高级充电算法"具有可针对您的电池进行调整的设置。 您可能希望在 TRM 中了解相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我的预充电电压为2000mV、低电压为2400mV。 因此、根据该值、仅应施加高达2400mV 的电压。 但在这里它高达3100 mV。

    正如您在下面的扣合中看到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请仔细检查充电器是否使用自己的控制环路限制充电电流、我查看日志、监测计显示它正在请求4000mA 和10800mV 充电、因此问题不在于监测计请求较低的电流值。 对于中等电压、它也在 MV 区域、因此它不应启用预充电 FET。 由于 VSYS_MIN 值、充电器似乎将其限制在400mA 左右。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 发生这种情况的原因是 VSYS_MIN。 默认情况下为9200mV、一旦我将其更改为7500mV、它就开始正常工作。