This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:SW 节点处的反向电压

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165180/tps40305-reverse-voltage-at-sw-node

器件型号:TPS40305

 大家好、我们设计了一个降压控制器拓扑、其中包含 USB PD 输入。 这意味着输入电压为5V、9V、15V 和20V。 最大电流为5A。 我们需要、如果输入电压为5V、İnput μ V 电压将直接传递到输出。 在其他情况下、控制器将调节输入电压。 为此、我们编辑了包含比较器和 PMOS 负载开关的拓扑。 如果输入为5V、则 PMOS 关闭、并通过 EN 引脚禁用控制器。 如果变化超过5V、则恰好相反。 这里的问题是 、禁用控制器时、SW 节点能否以5V 反向电压运行? 会造成损坏? (请注意、高侧 MOSFET 的体二极管反向偏置电压至少为-4V)

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于高侧 FET 的漏极也连接到 VBUS (5V)、因此高侧 FET 的体二极管不会反向偏置-4V、它将接近0V、其漏极和源极连接到几乎相同的电压。  如果您尝试断开 VBUS 与高侧 FET 的漏极之间的连接、 高侧 FET 的体二极管会将高侧 FET 的漏极电荷充电至比 VOUT 低大约1个二极管压降(0.5 - 0.7V)、但由于 VBUS 仍被供电至5V、 这不是一个问题。

    是的、此解决方案可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、我想到了这个0V 偏置情况、但我忘记了写入它。 在我看来、体二极管的0V 偏置不足以使其导通。

    非常感谢、Peter。 祝你度过美好的一天!