This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:产品计划

Guru**** 2812255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164773/tps62871-q1-product-schedule

器件型号:TPS62871-Q1

大家好、

我的客户希望在 他们的新项目中使用我们的 TPS62871-Q1,他们不需要 I2C,因此目标是9A --> TPS62871N1QWRXSRQ1。

但目前  、在 可订购器件表中找不到 TPS62871N1QWRXSRQ1、客户需要这些信息才能将我们的解决方案创建到他们的池中。

那么、我是否可以知道 TPS62871N1QWRXSRQ1采样/RTM 计划是如何的?

如果客户需要先创建、是否可以提供修改后的数据表并将 TPS62871N1QWRXSRQ1写入器件表中供客户首先使用?

如果没有、是否有针对此场景的建议? 例如、首先实现了另一个可订购器件、 然后在 TPS62871N1QWRXSRQ1准备就绪后将其传输至 TPS62871N1QWRXSRQ1? 如果是、哪个部件更合适?

它们需要0.8V 输出部件、并计划使用堆栈二。

 

谢谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    目前、OTP 不计划发布。 我建议在 启动设置为0.8V 的客户电路板上使用 I2C 修订版、并且他们可以将 I2C 引脚接地至 GND。 它们将得到0.8V。

    您能否分享有关客户申请、批量的更多详细信息?  

    我想使线程脱机。

    谢谢、Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于讨论正在通过邮件进行、我将关闭这里的主题。

    谢谢、

    Tanvee