This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:EN 和 VIN 之间的序列要求

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163605/tps62816-q1-sequence-requirement-between-en-and-vin

器件型号:TPS62816-Q1

大家好、  

输入电压和输出电压之间是否有顺序要求? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在器件电源达到最小输入电压和引脚内部阈值后、器件的所有关键操作都将激活。 这些是使能引脚的基本要求。

    数据表第26页上有一些启动行为的波形。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我被分配给了同事。 我想更新这个问题并添加一些背景。

    问题:在数据表中、典型应用是同时设置 VIN 和 EN。  但是、客户使用 MCU 来控制此器件的 EN。 VIN 和 EN 上升之间存在一些延迟。  请帮助检查此器件是否支持此功能。  

    背景: Infineon 系统中有另一个设备存在错误。 当 EN 被拉至低电平并且 VIN 被设置时、一些 PWM 波形从 SW 引脚发出。  

    B&R

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    感谢您的背景。  

    VIN 和使能引脚之间存在延迟是可以的。 但是,是否可以共享客户共享的波形? 如果是机密信息、我想将其脱机。 我想检查 EN 引脚上 MCU 的预期延迟。   

    我将向您发送邮件。

    谢谢、Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    已与我的客户核实、VIN 设置和 EN 上升沿之间的延迟约为1~2秒。

    他们无法向我发送图、延迟是否足以分析风险?

    B&R

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    VIN 设置和1/2秒后延迟启用将上升。 我的理解是否正确?  

    如果是这种情况、那么我看不到任何问题。 启用后、器件的关键功能将处于活动状态。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvee、

    是的、您的理解是正确的、感谢您的支持!

    B&R

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    我要关闭线程。 如果需要进一步的支持、请随时与我们联系。

    此致、  

    Tanvee