This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:有关切断的问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164316/tps2552-question-about-cut-off

器件型号:TPS2552

你(们)好

我的问题如下。

电流需要保持设置多长时间才能应用电流限制?

2. 激活电流限制后如何返回?

 例如、如果将电流限制在520mA、则电流应低于什么值才能返回?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、根据我们的数据表、响应时间典型值为2us。

    2、如果电流限制为520mA、则必须确保电流低于475mA 全温度。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kuno

    感谢您的回答。

    1. 不是2us 的短路响应时间?
      电流限制是否等于2us?
     2. 我询问了设定和释放电流限制的条件。
      例如、在什么条件下、电流限制设置为520mA 的释放电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、它应该相等、您可以看到我们也将其命名为"限流阈值"。

    2、抱歉、我仍然无法完全理解您的意思。

    您是否想知道我们的电流限制是520mA 的条件、我们的电流限制是什么条件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我觉得我解释错了。
    从电流限制返回正常运行需要满足哪些条件?

    电流限制=>正常(所需条件?)

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于我们的器件 TPS2552是恒定电流器件、因此只需消除过载、我们的器件将会导通。 例如、当您将电流限制设置为520mA 典型值(Rlimit=49.9kohm)时、您将驱动大约520mA 的电流、我们的器件将输入电流限制、 如果您使电流负载小于475mA、我们的器件将进入正常模式、因此将电流限制更改为正常、只需降低电流。

    此致、

    Kuno