This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065:图7。 不同负载电容下的浪涌电流

Guru**** 2526720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165096/tps2065-figure-7-inrush-current-with-different-load-capacitance

器件型号:TPS2065

您好的支持团队、
我对图7有疑问。

对于任何负载电容、它似乎限制在大约1.4A。
这是不是由于软启动导致 IO 的1.5A (典型值)限制造成的?

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    是的、我们将使用软启动来限制此电流、无论负载电容如何、限流都应相同、如图7所示。

    此致、

    Kuno