This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:输出电压精度

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165009/tps62869-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS62869

大家好、

我的 162kΩ 计划使用 TPS628691ARQY、并通过将 Δ V 电阻器置于 VSET/VID 引脚、将启动电压设置为1.05V。

在数据表图8-1中、表明电阻器的精度应为 E96系列±1%。

这是否意味着如果我们使用  E96系列、TI 将±2%的输出电压精度与之结合?

这个 VSET/VID 电阻器对输出电压精度有多大影响?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    VSET 电阻器不会影响输出电压的精度。  但电阻器必须满足所需的1%精度、才能从列表中选择正确的输出电压。  本应用手册详细介绍了此 R2D 电路的工作原理: https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf

    谢谢、

    Chris