This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594HV:是否支持软启动?

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594HV, LM2594, LM2598, LM2599

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164763/lm2594hv-soft-start-suppoted

器件型号:LM2594HV
主题中讨论的其他器件: LM2594LM2598LM2599

各位专家:

LM2594HV 是否支持软启动?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将与我们的团队核实这一点、稍后我将回复您。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    LM2594没有外部软启动特性。  但是、有几个选项可能对客户有所帮助:

     LM2598和 LM2599具有外部软启动功能;它们是40V 器件;

    2.数据表显示了一种延迟启动的方法。  这与真正的软启动不同、但可能对客户有所帮助。  它位于 LM2594数据表的图14中。

    3. 链接中有一个可能的解决方案,您可以尝试。  https://www.ti.com/lit/pdf/slva307 

    谢谢。

    奥罗拉