This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:原理图检查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164435/tps55289-schematic-check

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

尊敬的 TI 团队:

您能帮助检查 TPS55289的设计。 原理图如下所示:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我想与您一起仔细检查电路输入/输出参数:

    输入电压:5-20V

    输出电压:5V

    最大 Iout 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、输入电压为5V 至20V 直流电压、输出电压为5V、最大输出电流为8A (5V/8A)。

    我们还有 TPS55289的另一个应用、即我们添加了 I2C 通信、输入为24V、输出电压为5级(5V/9V/12V/15V/20V)、输出电流为3A 至5A。 对于此应用是否有任何建议?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    TPS55289无法输出5V 8A、因为它超出了器件电流限制规格。

    我建议您选择 TPS55288。

    对于第二个应用、TPS55289可输出3A。 但是、对于 TPS55289而言、20V/5A、100W 是一项严峻的挑战。 如果客户布局设计不好、则器件热升高会成为一个问题。