This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:输入电压更高的替代器件

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164908/lm3407-alternate-part-needed-for-higher-vin

器件型号:LM3407

我的客户有 一款使用 LM3407的产品。  但产品的电源电压从26V 变为31V。  请建议另一个具有相同功能且可处理大于30V 输入电压的器件。

我需要具有相同调光/PWM 特性的器件。  

我们目前将开关频率设置为990kHz。 (RFS = 42.2千欧)

LED 消耗的电流约为350mA (RISNS = 0.56欧姆)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持! 您是否想在此处分享 LM3407的应用? 实际上、我们现在有一个正在开发的新器件、它支持4.5V-65V 的电压范围、可以覆盖 LM3407的调光功能。 您是否有本地 FAE、我们可能会共享一些信息(需要 NDA)。  

    此器件的大致计划:11月22日年末首次采样。