This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:与 TPS54040的差异

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1, TPS54040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164906/tps57040-q1-difference-with-tps54040

器件型号:TPS57040-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54040

您好、专家、

我的客户面临 TPS57040-Q1的短缺问题、发现 TPS57040-Q1和 TPS54040之间应该是引脚对引脚兼容的。 目前、我们正在对 TPS57040-Q1和 TPS54040进行详细比较。  

有些问题需要咨询您。  

  1. 对于 TPS54040、封装名称称为 HVSSOP。 对于 TPS57040-Q1、封装名称称为 MSOP-PowerPAD。 但引脚排列应相同。  
    1. HVSSOP 和 MSOP-PowerPAD 之间有何区别?  
  2. 对于最大占空比规格、我认为 TPS54040和 TPS57040-Q1应该是相同的。  
    1. 请帮助确认这一点。  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    它们是相同的封装、没有区别。  

    就最大占空比而言、正确的做法是、两个器件的占空比将是相同的。 两个数据表的低压降运行和自举电压部分都说明:  

    为了改善压降、TPS54040/TPS57040-Q1被设计成在 BOOT 至 PH 引脚电压大于2.1V 时以100%占空比运行。

    此致、

    Harrison Overrurf