This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:无法在 macOS 上检测到端口

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB2ANY, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164849/tps25750-port-cannot-be-detected-on-macos

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB2ANYUSB-PD-CHG-EVM-01

您好、E2E 专家、

你好。

问题:
我无法将“TPS25750 Application Customization Tool”连接到“USB2ANY”。
依赖项详细信息:
  1. “TPS25750 Application Customization Tool”7.0.4版,运行于:
  2. GUI Composer Runtime v11.1.0在以下位置运行:
  3. macOS 12.6正在运行
  4. iMac 或 MacBook Pro 连接到:
  5. “USB2ANY”连接到:
  6. 电池供电的“USB-PD-CHG-EVM-01”
叙述:
当我将“USB2ANY”插入计算机时,macOS 会立即识别并正确识别“USB2ANY”:
当我尝试选择“串行端口”时,问题出在“TPS25750 Application Customization Tool”中。  列出的3个选项都不是正确的端口!!!  “TPS25750 Application Customization Tool”不允许我连接到 macOS 已正确识别的正确端口。
因此,当我尝试“Flash to Device”时,它会挂起并显示以下消息:
我们公司确实希望在下一个产品中使用 TI USB PD CHG 芯片组、但我们迫切需要首先进行初始评估。
提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    遗憾的是、USB2ANY 与我们的应用程序自定义工具不兼容、无法配置 TPS25750。 如果您尝试在 CHG EVM 上配置 TPS25750、则需要下载完整的闪存二进制文件并使用带有闪存中心的 Aardvark (连接到 EVM 上的 Aardvark 连接器)加载二进制配置。 应用自定义工具可直接与 TPS25750EVM (链接如下、不同于 CHG EVM)一起使用、不需要用户使用二进制方法下载闪存。  

    谢谢、此致、

    林德华

    TPS25750EVM: https://www.ti.com/tool/TPS25750EVM