This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:选择内部 LDO 或外部5V 输入工作电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164262/tps55289-select-the-internal-ldo-or-external-5v-in-operating

器件型号:TPS55289

大家好、TPS55289支持团队

在 TPS55289运行时、通过控制 EXTVCC 引脚、是否可以在内部 LDO 和外部5V 之间自由切换?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    不建议在 TPS55289运行时在内部 LDO 和外部5V 之间切换。

    VCC 是器件驱动器电路和控制逻辑的电源。 稳定的 VCC 对于该器件非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    我已将 VIN、VCC 和 EXTVCC 的上升序列通知给客户。

       > VIN→VCC (5V)→ EN/UVLO

    谢谢

    TAMIO