This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:引导电容器的最小值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164731/tps5450-minimum-value-of-boot-cap

器件型号:TPS5450

尊敬的专家:

我的客户正在考虑更改启动上限、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--  

根据数据表 P15 8.2.2.7启动电容器、它指出启动电容器应为0.01μF μ F。

根据电容器的大小、电容会被直流偏置降低。

就可用性而言、我们正在考虑将电流电容器替换为另一个小型电容器。

当施加24V 电压时、当前使用的电容器为0.01μF μ F、直流偏置为-6%(=9.4nF)。

所选替换备选器件在施加24V 电压时具有-30%(=7nF)的直流偏置、是否可用?

请告知 我们 IC 运行时允许的启动电容器容量范围、尤其是最小值。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shinichi

    启动电容器在正常运行时仅具有大约5V 的电压、陶瓷16V 或25V 高质量电容器在5V 偏置时降额至20%足以供使用。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    我知道引导电容器的最小值为8nF (10nF-20%)。

    也可以使用16V 和25V。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一