请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 尊敬的专家:
我的客户正在考虑更改启动上限、并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据数据表 P15 8.2.2.7启动电容器、它指出启动电容器应为0.01μF μ F。
根据电容器的大小、电容会被直流偏置降低。
就可用性而言、我们正在考虑将电流电容器替换为另一个小型电容器。
当施加24V 电压时、当前使用的电容器为0.01μF μ F、直流偏置为-6%(=9.4nF)。
所选替换备选器件在施加24V 电压时具有-30%(=7nF)的直流偏置、是否可用?
请告知 我们 IC 运行时允许的启动电容器容量范围、尤其是最小值。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一